Sitzungsknoten

Der Alias
{Sitzung}
zeigt auf den Knoten
Sitzung
der aktuellen Laufzeitsitzung.
FactoryTalk Optix Studio
erstellt automatisch dynamische Links zu den Knoten innerhalb des Knotens
Sitzung
.
Die Sitzungsknoten umfassen:
Knoten
Beschreibung
Gruppen
Gruppen können für das Projekt definiert und verwendet werden. Jede Gruppe zeigt einen Wert an:
  • 0
    . Der aktuelle Benutzer ist ein Mitglied der Gruppe.
  • 1
    . Der aktuelle Benutzer ist kein Mitglied der Gruppe.
MeasurementUnits
Liste der verfügbaren Mengen. Jede Menge hat auf dem Gebietsschema basierende Eigenschaften:
  • Beschreibung
    . Beschreibung der Maßeinheit wie z. B. Grad Celsius.
  • DisplayName
    . Das Symbol der Maßeinheit wie z. B. °C.
  • UnitId
    . ID der Maßeinheit gemäß OPC UA.
Gebietsschema
Array aus Sitzungsgebietsschema-IDs. Dieser Knoten gibt alle von der Benutzeroberfläche unterstützten Gebietsschemata an.
Benutzer
Eigenschaften für den Benutzer:
  • LocaleIds
    . Die IDs des Gebietsschemas des Benutzers.
    • Domäne
      . Die AD-Domäne des aktuellen Benutzers.
Rollen
Rollen können für das Projekt definiert und verwendet werden. Jede Rolle zeigt einen Wert an:
  • 0
    . Der aktuelle Benutzer ist ein Mitglied der Rolle.
  • 1
    . Der aktuelle Benutzer ist kein Mitglied der Rolle.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal