Sitzungs- und Fallback-Gebietsschemata konfigurieren

Legen Sie das Gebietsschema der Sitzung fest, um die Sprache für Text, Format oder Daten und das Maßsystem für Werte zu bestimmen. Das Gebietsschema der Sitzung zur Laufzeit basiert auf dem Benutzergebietsschema oder dem Objekt
Sitzungs-Benutzeroberfläche
.
Wenn es kein Gebietsschema für den Benutzer oder das
Sitzungs-Benutzeroberfläche
-Objekt gibt, verwendet das Projekt das erste Gebietsschema in der Eigenschaft
Gebietsschemata
. Konfigurieren Sie Gebietsschemata für den Fall, dass das benutzerdefinierte Gebietsschema der Sitzung zur Laufzeit nicht konfiguriert ist oder die Übersetzung für ein Gebietsschema der Sitzung nicht verfügbar ist.
  1. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    den Projektknoten aus.
  2. Erweitern Sie in
    Eigenschaften
    die Option
    Lokalisierung
    und geben Sie dann in
    Gebietsschemata
    ein oder mehrere Gebietsschemata durch Kommata getrennt ein. Zum Beispiel: it-IT, fr-FR, en-US.
    TIPP:
    FactoryTalk Optix Studio
    fügt eine Spalte in der Tabelle
    Übersetzungseditor
    des Objekts
    Lokalisierungswörterbuch
    für jedes neue Gebietsschema hinzu.
  3. In
    Fallback-Gebietsschemata für Übersetzungen
    geben Sie zusätzliche Gebietsschemata ein, die durch Kommas getrennt sind, wie z. B. it-IT, fr-FR und en-US.
TIPP: Zur Laufzeit verwendet
FactoryTalk Optix
das erste Gebietsschema in der Eigenschaft
Gebietsschemata
, das für das Projekt eingestellt ist, oder das Gebietsschema, das für den aktuellen Benutzer eingestellt ist. Wenn die Liste der Gebietsschemata ein nicht unterstütztes Gebietsschema enthält oder eine Übersetzung im
Lokalisierungswörterbuch
fehlt, verwendet das Projekt das erste Fallback-Gebietschema.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal