Gebietsschema zur Laufzeit konfigurieren

In mehrsprachigen Projekten, in denen das Gebietsschema des Benutzers nicht konfiguriert ist, können Sie den Benutzer zur Laufzeit durch Grafikobjekte auffordern, das Gebietsschema für die Sitzung auszuwählen.
Zeigen Sie mithilfe eines benutzerdefinierten Objekts, das eine NetLogic enthält, eine Liste mit Gebietsschemata an. Das im Objekt
Sitzung
ausgewählte Gebietsschema ändert das Gebietsschema für das Projekt.
  1. Wählen Sie
    Vorlagenbibliotheken
    aus.
  2. Wählen Sie
    Widgets
    aus.
  3. Ziehen Sie in der
    Projektansicht
    unter
    Komponenten
    den
    Benutzer-Editor
    in den Ordner
    UI
    .
  4. Wählen Sie in
    Bibliotheken
    die Option
    Schließen
    aus.
  5. Erweitern Sie in der
    Projektansicht
    den Ordner
    BenutzerEditor#
    und ziehen Sie
    LocaleComboBox (type)
    in den Ordner
    UI
    .
  6. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner
    BenutzerEditor#
    und wählen Sie dann
    Löschen
    aus.
  7. Wählen Sie in
    Benutzer-Editor# löschen
    die Option
    Löschen
    aus.
  8. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    den Ordner
    UI
    aus.
  9. Wählen Sie in der Symbolleiste
    Projektansicht
    die Option
    Add
    und anschließend die Option
    Sitzung der Benutzeroberfläche
    .
  10. (Optional) Nachdem Sie im Ordner
    UI
    SitzungDerBenutzeroberfläche# (type)
    ausgewählt haben, geben Sie in
    Eigenschaften
    unter
    Gebietsschema
    das gewünschte Start-Gebietsschema ein.
  11. Wählen Sie in der
    Projektansicht
    das Präsentationsmodul aus.
  12. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    unter
    Sitzung
    die in Schritt 9 erstellte
    SitzungDerBenutzeroberfläche (type)
    aus.
  13. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Zielcontainer bzw. die gewünschte Zielseite, wählen Sie
    Neu
    aus und navigieren Sie für die Erstellung einer Instanz zu
    LocaleComboBox (type)
    .
  14. Wählen Sie in
    Eigenschaften
    für die neue Instanz unter
    Ereignisse
    in
    Auswahl geändert
    die Option
    Add
    Neue Methode hinzufügen
    .
  15. Wählen Sie
    Befehle
    Variablenbefehle
    und danach
    Variablenwert festlegen
    aus.
  16. Wählen Sie in
    VariableToModify
    die Option
    Knoten auswählen
    und danach
    Aliase
    Sitzung
    VariableToModify
    ActualLanguage
    aus.
  17. Wählen Sie in der Eigenschaft
    Wert
    die von Ihnen bearbeitete Instanz
    LocaleComboBox#
    und anschließend
    AusgewählterWert
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal