Hinzufügen einer Variablen, Eingangsreferenz oder Ausgangsreferenz
Variablen, Eingangsreferenzen und Ausgangsreferenzen sind Verbindungspunkte, die der Funktionsblock zur Ausführung seiner Operationen verwendet.
- Variablen sind Verbindungspunkte für Ein- und Ausgangsvariablen.
- Eingangsreferenzen sind Verbindungspunkte für Eingangsvariablen.
- Ausgabereferenzen sind Verbindungspunkte für Ausgangsvariablen.
So wird eine Variable, Eingangs- oder Ausgangsreferenz zu einem FBD-Programm hinzugefügt
- Ziehen Sie aus derToolboxeines der folgenden Elemente an eine gültige Position:
für eine Variable.
für eine Eingangsreferenz.
für eine Ausgangsreferenz.
- Weisen Sie eine Variable zu, indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
Rückmeldung geben