Erstellen von Variablen in Sprach-Editoren
Erstellen Sie in Sprach-Editoren Variablen für eine Anweisung. Die Variable wird je nach ausgewähltem Geltungsbereich gleichzeitig im Raster „Lokale Variablen“, „Globale Variablen“ oder „Definierte Wörter“ erstellt.
So erstellen Sie eine Variable in Sprach-Editoren
- Öffnen SieNeue Variable, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Klicken Sie im Strompfad-Sprach-Editor für die Anweisung mit der rechten Maustaste auf den Operanden und wählen Sie dannNeue Variableaus.
- Klicken Sie im Sprach-Editor für Funktionsblockdiagramme mit der rechten Maustaste auf einen Eingangsreferenz, Ausgangsreferenz oder eine Variable und wählen Sie dannNeue Variableaus.
- Klicken Sie im Sprach-Editor für strukturierten Text mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle und wählen Sie dannNeue Variableaus.
- InNeue Variable:
- Geben Sie auf der SeiteAllgemeinden Variablennamen ein. Der Bereich und der Datentyp der Variable werden automatisch ausgefüllt.
- Geben Sie auf den SeitenAllgemeinundErweitertnach Bedarf weitere Parameter an.
- Wählen SieErstellenaus.
Rückmeldung geben