Sprach-Editoren
Verwenden Sie den Sprach-Editor, um den Inhalt der Micro800-Programme zu entwickeln.
Ein Sprach-Editor enthält Elemente aus den folgenden Programmiersprachen:
- Kontaktplan (KOP)
- Strukturierter Text (ST)
- Funktionsblock (FB)
Es gibt einen weiteren Sprach-Editor für benutzerdefinierte Funktionsblöcke (BDFBs).
In Sprach-Editoren:
- Jedes Programm in einem Projekt öffnet einen separaten Sprach-Editor im Anwendungsarbeitsbereich, wobei die Namen des Programms auf der Registerkarte des Arbeitsbereichs angezeigt werden.
- Sie können mehrere Arbeitsbereiche gleichzeitig öffnen.
- Verwenden SieToolbox, um Elemente in den Sprach-Editor einzufügen.
Rückmeldung geben