Arbeiten mit Elementen in Sprach-Editoren
Mit den Sprach-Editoren können Sie einzelne oder mehrere Elemente für Micro800-Controller-Programme verwalten. Die ausgewählten Elemente werden in Blau hervorgehoben.
Für folgendes Vorhaben | Führen Sie Folgendes aus |
|---|---|
Einzelnes Element auswählen | Wählen Sie das Element im Sprach-Editor aus. |
Mehrerer Elemente auswählen | Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
Die Elemente müssen sich innerhalb desselben Strompfads befinden. |
Ein Element in einen Sprach-Editor einfügen | Ziehen Sie unter Toolbox das Element in den Sprach-Editor. |
Elemente löschen | Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
Durch Löschen einer Variable wird die Variable nicht aus dem Wörterbuch gelöscht. |
Elemente verschieben | Wählen Sie im Sprach-Editor ein oder mehrere Elemente und ziehen Sie dann diese an eine andere Position im Sprach-Editor. Sie können mehrere Elemente nur innerhalb desselben Strompfads auswählen. |
Die Größe von Elementen ändern | Wählen Sie das Element aus, und ziehen Sie dann den Ziehpunkt, bis die gewünschte Größe erreicht ist. |
Raster mit den lokalen Variablen öffnen | Wählen Sie im Sprach-Editor aus. |
Raster in Funktionsblockdiagramm-Programmen ein- oder ausblenden | Wählen Sie im Sprach-Editor oder . |
Vergrößern oder verkleinern | Gehen Sie wahlweise wie folgt vor:
|
Rückmeldung geben
aus.
oder
.
oder
aus.