Erzwingen von E/A-Variablen
Das Erzwingen von Variablen kann zu plötzlichen Maschinenbewegungen führen und dadurch Personen verletzen oder die Ausrüstung beschädigen. Setzen Sie forcierte Variablen äußerst vorsichtig ein.
Nur E/A-Variablen können erzwungen werden. Beachten Sie beim Erzwingen von Variablen die folgenden Regeln:
- Benutzerdefinierte Variablen und Nicht-E/A-Variablen können nicht erzwungen werden.
- Sonderfunktionen wie HSC und Bewegung, die unabhängig vom Scan des Benutzerprogramms ausgeführt werden, können nicht erzwungen werden. Bei der Funktion „Bewegung“ lässt sich beispielsweise die Eingabe Eingang Antrieb bereit nicht erzwingen.
- LED-Statusanzeigen stimmen immer mit den physischen E/A-Werten überein.
- Normale und nicht physische interne Variablen können nicht erzwungen werden.
- Im Gegensatz zu Eingängen werden Ausgänge physisch erzwungen. LED-Statusanzeigen zeigen erzwungene Werte an, aber das Benutzerprogramm verwendet diese nicht.
- Nachdem ein Controller ausgeschaltet wurde, werden alle E/A-Forcierungen aus dem Speicher gelöscht.
Erzwingungsverhalten

Voraussetzungen
- Der Controller ist online.
So erzwingen Sie E/A-Variablen
- Suchen Sie in der Variablenüberwachung die Variable, die Sie erzwingen möchten.
- Aktivieren Sie das KontrollkästchenErzwingenfür die Variable.
- Geben Sie den Wert in die entsprechende Wertespalte ein.
- Geben Sie für eine Eingangsvariable denWertein.
- Geben Sie für eine Ausgangsvariable denphysischen Wertein.
Beispiele für erzwungene Variablen
Für Variablen sind die in den Spalten
Wert
und Physischer Wert
angezeigten Werte unterschiedlich, je nachdem, ob die Variable eine Eingabe oder eine Ausgabe ist.- Verhalten der Eingabevariable (Lesen) – Erzwingen der Temperaturablesung von einem Sensor

- Verhalten von Ausgabevariable (Schreiben) – Erzwingen des Schließens eines Antriebsventils

Rückmeldung geben