Prozessanweisungen
Verwenden Sie Prozessanweisungen zur Überwachung und Einhaltung der Prozessschleifen für Größen wie Druck, Temperatur, Durchflussrate und Füllstand. Prozessanweisungen regeln den Lauf, indem Sie ein Ausgabesignal an das Steuerventil senden.
Anweisung | Beschreibung |
|---|---|
Führt eine boolesche Hysterese bei Unterschieden von reellen Werten durch. | |
Konfiguriert und steuert die Eingänge und Ausgänge für die Proportional-Integral-Derivativ (PID)-Logik. | |
Verwenden Sie die Anweisung „Proportional-Integral-Differential“ (PID) zur genaueren Steuerung des Prozesses mithilfe einer PID-Funktion. |
Rückmeldung geben