HYSTER (Hysterese)

Boolesche Hysterese bei der Differenz von reellen Werten. Vergleicht den aktuellen Wert einer Eingabe mit der Obergrenze, die durch Hinzufügen der historischen Verzögerung, gemessen durch Hysterese, festgelegt wurde, mit dem erwarteten Wert für eine Eingabe und ermittelt, ob der aktuelle Wert den Grenzwert überschreitet.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
HYSTER
HYSTER
HYSTER-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Anweisungsblock aktivieren.
  • TRUE: Anweisungsblock ausführen.
  • FALSE: Anweisungsblock nicht ausführen.
Gilt nur für Kontaktplan-Programme.
XIN1
Eingang
REAL
Beliebiger realer Wert.
XIN2
Eingang
REAL
Zum Testen, ob der Eingabewert XIN1 die Obergrenze überschritten hat, die für diesen Eingabewert XIN2 + EPS definiert wurde.
EPS
Eingang
REAL
Hysterese-Wert (muss über Null liegen).
ENO
Ausgang
BOOL
Aktivieren der Ausgabe.
Gilt nur für Kontaktplan-Programme.
Q
Ausgang
BOOL
Das Ergebnis der HYSTER-Anweisung.
  • TRUE: Der Eingang überschritt das obere Limit, liegt jedoch nicht unter dem unteren Limit.
  • FALSE: Die Eingabe überschritt das obere Limit nicht.

Beispiel eines HYSTER-Zeitgebungs-Diagramms

Im folgenden Diagramm wird HYSTER verwendet, um die Leistungsverzögerung aufgrund der Motorreibung über einen Zeitraum von fünf Sekunden zu ermitteln. Die Anweisung wird alle 10 Millisekunden ausgeführt. Während des Starts war der Betrieb des Motors weniger effizient.
Beispiel eines HYSTER-Zeitgebungs-Diagramms
Beispiel für ein HYSTER-Zeitgebungs-Diagramm

HYSTER-Beispiele

Beispiel für ein HYSTER-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein HYSTER-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen HYSTER-Kontaktplan
Beispiel für einen HYSTER-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten HYSTER-Text
Beispiel für strukturierten HYSTER-Text
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal