Anweisungen zum Nachrichtenaustausch

Verwenden Sie Anweisungen zum Nachrichtenaustausch zum Lesen, Schreiben, Vergleichen und Konvertieren von Kommunikationszeichenfolgen.
Anweisungen zum Nachrichtenaustausch
Funktionsblock
Beschreibung
Sendet eine generische explizite CIP-Nachricht.
Sendet eine symbolische explizite CIP-Nachricht.
Sendet eine Modbus-Nachricht.
Sendet eine MODBUS-/TCP-Nachricht über einen Ethernet-Kanal.
Sendet eine PCCC-Nachricht über einen Ethernet-Kanal oder einen seriellen Anschluss.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal