ACB (ASCII-Zeichen im Puffer)

Die ACB-Anweisung zählt die Gesamtzahl der ASCII-Zeichen in der Zwischenablage, einschließlich Zeilenende.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
ACB
ACB
ACD-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
IN
Eingang
BOOL
Eingangszustand des Strompfads.
  • TRUE: Bei erkannter Anstiegsflanke wird der Anweisungsblock gestartet, vorausgesetzt, dass die letzte Operation abgeschlossen ist.
  • FALSE: Der Anweisungsblock befindet sich im Leerlauf.
ACBInput
Eingang
ABLACB
Der zu betreibende Kanal.
Verwenden Sie den ABLACB-Datentyp, um die Kanal-, TriggerType- und Abbruchparameter für ACBInput zu definieren.
Q
Ausgang
BOOL
Gibt an, ob die Anzahl der Zeichen gerade ausgeführt wird oder abgeschlossen ist.
Die Ausgaben dieses Funktionsblocks werden asynchron vom Programm-Scan aktualisiert. Die Anweisung kann von Ausgabe Q nicht neu ausgelöst werden, da IN von der Kante ausgelöst wird.
  • TRUE: Die Zählung ist abgeschlossen.
  • FALSE: Die Zählung wird gerade ausgeführt.
Characters
Ausgang
UINT
Die Anzahl der Zeichen im Puffer.
Error
Ausgang
BOOL
Zeigt das Vorhandensein eine Fehlerbedingung an.
  • TRUE: Es wurde ein Fehler erkannt.
  • FALSE: Kein Fehler.
ErrorID
Ausgang
UINT
Ein eindeutiger numerischer Wert, der den Fehler angibt. Die Fehler für diese Anweisung sind in ABL-Fehlercodes definiert.
ACB-Fehlercodes
Fehlercode
Fehlerbeschreibung
03
Übertragung kann nicht abgeschlossen werden, da das Clear-to-Send-Signal abgebrochen ist.
06
Unzulässiger Parameter erkannt.
07
Senden oder Empfangen von ASCII kann nicht abgeschlossen werden, da die Kanalkonfiguration über das Dialogfeld zur Kanalkonfiguration ausgeschaltet wurde.
08
ASCII-Schreibvorgang kann nicht abgeschlossen werden, da bereits eine ASCII-Übertragung durchgeführt wird.
09
Die angeforderte ASCII-Kommunikation wird von der aktuellen Kanalkonfiguration nicht unterstützt.
10
Der „Cancel“-Befehl wurde gesetzt; Ausführung der Anweisung wird gestoppt. Keine Aktion erforderlich.
11
Die angeforderte Länge für die Zeichenkette ist entweder ungültig, eine negative Zahl, größer als 82 oder 0. Gilt für die Funktionsblöcke ARD und ARL.
13
Die angeforderte (.LEN) im Steuerblock ist eine negative Zahl oder ein Wert, der die zusammen mit der Quellzeichenfolge gespeicherte Zeichenfolge übersteigt. Gilt für die Funktionsblöcke AWA und AWT.
14
Der ACL-Funktionsblock wurde abgebrochen.
16
Serielle Anschlüsse unterstützen keine RTS- oder CTS-Steuerleitungen.

ACB-Beispiele

Beispiel für ein ACB-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein ACB-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen ACB-Kontaktplan
Beispiel für einen ACB-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten ACB-Text
Beispiel für strukturierten ACB-Text
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal