Konfigurationsseite für LCD-Modul
Die Konfigurationsseite
LCD-Modul
ist für Micro810
LC10-Controller verfügbar. Verwenden Sie die Seite für folgende Aktionen:- LCD-Modul zurMicro810LC10-Controller-Konfiguration hinzufügen.
- Benutzerprogramme und Funktionsdateien auf dem LCD-Modul sichern.
- Benutzerprogramme und Funktionsdateien vom LCD-Modul in derMicro810LC10-Controller-Konfiguration wiederherstellen.
- Öffnen der AnsichtLCD-Variablenund Auswählen, welche Variablen mit dem LCD-Modul überwacht werden sollen
- Verbindungsstatus für das LCD-Modul anzeigen.
- Die Hardwareeinstellungen für dasLesen der Drucktastenkonfigurieren.
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
LCD-Modul befestigen | Legt fest, ob das LCD-Modul zum Micro810 LC10-Controllerprojekt hinzugefügt werden soll.Das LCD-Modul ist standardmäßig nicht Teil des Micro810 LC10-Controllerprojekts. |
Status | Gibt die Statusinformationen des LCD-Moduls und des Controllers an. Status enthält die folgenden schreibgeschützten Werte:
|
Diagnose | Öffnet die Ansicht Controller-Diagnose. Die Schaltfläche Diagnose ist verfügbar, wenn der Controller online ist. |
LCD-Variablen | Öffnet die Ansicht LCD-Variablen . Die Ansicht ist verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:
Sie können über das Haupt -Menü des LCD-Moduls bis zu 200 Variablen auswählen, die überwacht werden sollen. Wird das Limit überschritten, kommt es zu Fehlern bei der Erstellung. |
LCD-Moduleinstellungen | |
Lesen der Drucktasten aktivieren | Aktiviert die KEY_READ-Funktionsblock-Anweisungen, die den Schlüsselstatus auf dem LCD-Modul lesen. Die KEY_READ Funktionsblockanweisungen sind standardmäßig deaktiviert. |
Hintergrundbeleuchtungsmodus | Gibt das Verhalten der Hintergrundbeleuchtung für das Remote-LCD-Display an. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
Intervall ist die Standardauswahl. |
Zeit | Gibt das Zeitintervall für die Hintergrundbeleuchtung an, wenn der Hintergrundbeleuchtungsmodus auf Intervall festgelegt ist. Der Wertebereich geht von 10 bis 120 Sekunden. Der Standardwert ist 30. |
Kontrast | Gibt den Kontrast für die Hintergrundbeleuchtung auf dem LCD-Display an. Der Wertebereich geht von 0 bis 100 Prozent. Der Standardwert ist 50 Prozent. |
Sicherung/Wiederherstellung | |
Laden beim Aufstarten | Gibt das Verhalten des LCD-Moduls beim Einschalten des Controllers an. Folgende Optionen stehen zur Wahl:
Die Standardeinstellung ist Deaktiviert . |
Auf LCD-Modul sichern | Startet die Sicherung von Benutzerprogrammen und Micro810 LC10-Controller-Projektdateien auf dem LCD-Modul. Die Schaltfläche Auf dem LCD-Modul sichern ist verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
|
Von LCD-Modul wiederherstellen | Startet die Wiederherstellung von Benutzerprogrammen und Micro810 LC10-Controller-Projektdateien vom LCD-Modul zum Projekt.Wenn die 2080-LCD-Hardware mit einem Kennwort geschützt ist, müssen das Controller-Kennwort und das 2080-LCD-Kennwort übereinstimmen. Die Schaltfläche Von LCD-Modul wiederherstellen ist unter folgenden Voraussetzungen verfügbar:
|
Rückmeldung geben