Konfigurationsseite „Allgemein“

Verwenden Sie die Konfigurationsseite „Allgemein“ für folgende Aktionen:
  • Hinzufügen einer Beschreibung für den Controller
  • Anzeigen des Namens, des Lieferantennamens, der Katalognummer und der Produktlebenszyklusinformationen des Controllers
  • Anzeigen der Controller-Projektversion
  • Festlegen, ob der Quellcode zusammen mit dem Projekt auf den Controller heruntergeladen werden soll
Bei Verwendung der microSD-Karte zur Projektsicherung und Wiederherstellung wird der Name des Controllers als Ordner, der das Projekt enthält, genutzt. (Beispiel: Der Standard-Ordnername für die Projektsicherung ist
Micro820
L20E. Wird der Name aber in „MyMachine“ geändert, befindet sich das Sicherungsprojekt im Ordner „MyMachine“). Nach Umbenennung des Controllers kann es erforderlich sein, dass die ConfigMeFirst.txt-UPD-Einstellung zur Festlegung des Speicherorts des Projekts verwendet werden muss. Nach Controllerfehlern wie 0xF001 und 0xF005 wird der Controllerspeicher und demnach auch der Controllername gelöscht. Daher wird die ConfigMeFirst.txt-UPD-Einstellung dazu verwendet, den Ordnernamen des Wiederherstellungsprojekts festzulegen, um zu vermeiden, dass der Controller versucht, einen Wiederherstellungsvorgang des Standard-Ordnernamens auszuführen, der möglicherweise nicht existiert oder das falsche Projekt beinhaltet.
Einstellungen auf der allgemeinen Konfigurationsseite des Controllers
Einstellung
Beschreibung
Name
Gibt den Namen des
Micro800
-Controllers an, den Sie beim Hinzufügen des Controllers zum Projekt eingegeben haben.
Um den Controller umzubenennen, geben Sie den neuen Namen im Fensterbereich
Eigenschaften
ein, wenn:
  • Die Konfigurationsseite
    Allgemein
    des Controller geöffnet wird.
  • Der Controller-Knoten im
    Projekt-Organizer
    ausgewählt wird.
Beschreibung
Gibt die optionale benutzerdefinierte Beschreibung für den
Micro800
-Controller an. Die Beschreibung kann 1 bis 50 Zeichen lang sein.
Lieferantenname
Gibt den Lieferanten des
Micro800
-Controllers an. Dieser lautet
Allen-Bradley
.
Katalog-ID
Produktlebenszyklus
Gibt den Lebenszyklusstatus des Controllers an.
  • Aktiv: Aktuelles Angebot in einer Produktkategorie.
  • Ausgereift: Produkt wird vollständig unterstützt, aber ein neueres Produkt oder eine neuere Produktfamilie ist verfügbar. Eine Migration kann von Vorteil sein.
  • Eingestellt: Auslaufdatum wurde angekündigt. Führen Sie Migrationen durch, und nutzen Sie die letzte Chance zum Kauf. Produkt ist im Allgemeinen bis zum Auslaufdatum bestellbar.
  • Abgekündigt: Neues Produkt verfügbar. Produkt wird nicht mehr hergestellt oder beschaffen. Reparatur- oder Austauschdienste sind möglicherweise verfügbar.
Version
Quellcode herunterladen
Legt fest, ob der Quellcode zusammen mit dem Projekt in den Controller beim Herunterladen von Projekten heruntergeladen werden soll.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal