Datenprotokolldateien vom Controller zum lokalen Laufwerk exportieren
Über die Schaltfläche
Datenprotokolle verwalten
auf der Konfigurationsseite „Datenerfassung“ können Sie Datenprotokolldateien von den Controllern in das lokale Laufwerk exportieren. Exportieren Sie die Datenprotokolldateien, um für den Fall eines unerwarteten Datenverlusts Sicherungen zu speichern oder Speicherplatz auf der SD-Speicherkarte freizugeben.Standardmäßig werden Datenprotokolldateien in den Ordner „Downloads“ mit dem folgenden Dateinamen exportiert:
- DataLog_<yyyymmdd>_<hhmmss>.m8a
- DataLog_<yyyymmdd>_<hhmmss>.xlsx
So exportieren Sie Datenprotokolldateien vom Controller auf das lokale Laufwerk
- Exportieren Sie die Datenprotokolldatei, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Wählen Sie
, um eine XLSX-Datei zu exportieren. - Wählen Sie
aus, um eine M8A-Datei zu exportieren.Verwenden Sie die Seite Einstellungen im MenüDatei, um anzugeben, ob Sie die Ordnerstruktur der Datenprotokolldateien reservieren oder alle Datenprotokolle in eine TXT-Datei exportieren möchten.
- (Optional) Wählen Sie unterExportierenden Exportpfad aus und geben Sie den Dateinamen nach Bedarf ein.
- Wählen SieSpeichern.
Rückmeldung geben