Datenprotokolle abrufen
Verwenden Sie die
auf dem
auf dem <controller-name>: Datenprotokolle verwalten
, um die folgenden Aktionen durchzuführen:- Datenprotokolle für einen bestimmten Zeitraum von der Speicherkarte abrufen
- Datenprotokolle für einen bestimmten Zeitraum vom Computer abrufen, wenn der Controller offline ist.
TIPP:
- Wenn Sie Datenprotokolldateien abrufen, während der Controller sich im ModusBetriebbefindet, kann die Leistung beeinträchtigt werden, und der Vorgang kann mehr Zeit als erwartet in Anspruch nehmen.
- Das Abrufverhalten gilt nur für Datenprotokolldateien. Die Header-Datei wird basierend auf der Datensatzkonfiguration neu generiert.
Voraussetzungen
- Der Controller ist online.
So rufen Sie Datenprotokolle ab
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-Baumstruktur die OptionDatenprotokollaus.
- Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteDatenprotokolldie OptionDatenprotokolle verwalten.
- Auf dem<controller-name>: Wählen Sie auf der Seite Datenprotokolle verwaltendie Schaltfläche
aus, um die Datenprotokolle abzurufen. - Wählen Sie den Datumsbereich für den Export von Datenprotokollen vom Controller aus.
- (Optional) Wenn im aktuellen Projekt Datenprotokolle für einen bestimmten Zeitraum vorhanden sind, wählen Sie Folgendes aus:
- Nein, überspringen, um das Abrufen von Datenprotokollen für den Zeitraum zu überspringen und die Datenprotokolle im aktuellen Projekt zu verwenden.
- Ja, überschreiben, um die Datenprotokolle abzurufen, damit die vorhandenen Datenprotokolle für den Zeitraum auf der Speicherkarte oder auf dem Computer überschrieben werden.
Rückmeldung geben