Konfigurieren allgemeiner Controllereinstellungen
Verwenden Sie die Seite
Controller
- Allgemein
für folgende Einstellungen:- Kommunikation-Zeitüberschreitung: Stellt den Zeitraum der Zeitüberschreitung der Kommunikation zwischen 300 und 15.000 Millisekunden ein. Der Standardwert ist 3000 Millisekunden.
- Datenprotokoll-Ordnerhierarchie der ZIP-Datei: Gibt an, ob beim Exportieren von Datenprotokollen die Ordnerstruktur der Datenprotokolldateien reserviert oder die Datenprotokolldateien zu einer TXT-Datei zusammengefasst werden sollen. Die Standardeinstellung lautetQuellordnerstruktur beibehalten.
- Rezept-Ziel: Definiert den Zielpfad auf dem Computer für das Hochladen von Rezepten von der SD-Karte. Der Standardpfad ist der Ordner „Downloads“.
So konfigurieren Sie allgemeine Controller-Einstellungen
- Wählen Sie aus dem MenüDateidie OptionEinstellungenaus.
- Wählen Sie inEinstellungendie Option .
- Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an und wählen Sie dannOK.Wählen SieZurücksetzenaus, um die Standardeinstellungen wiederherzustellen.
Rückmeldung geben