Ethernet-Diagnose für Micro820 L20E-, Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller

Das Protokoll
Allgemein
zeigt die Statistiken für den integrierten Ethernet-Anschluss bei
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controllern.
TIPP:
  • Um die Protokollzähler
    Ethernet - Allgemein
    auf 0 zurückzusetzen, wählen Sie
    Zähler zurücksetzen
    .
  • Um die Internetprotokolladresse zu konfigurieren, verwenden Sie die Ethernetanschluss-Konfigurationsseite.
Statistik in Echtzeit überwacht und angezeigt
Abgelegt
Beschreibung
Protokolle
Wählt das Protokoll aus, um die entsprechenden Parameter anzuzeigen. Die Parameter in der Tabelle sind verfügbar, wenn Sie
Allgemein
aus der Liste
Protokolle
auswählen.
Zähler zurücksetzen
Löscht oder setzt die Diagnosezähler zurück.
Ethernet-Link-Status
Anschlusszustand
Zeigt den Zustand des Anschlusses als aktiviert oder deaktiviert an.
Geschwindigkeit
Zeigt die Anschlussgeschwindigkeit in Megabit pro Sekunde (Mbit/s) an.
Port-MAC-Adresse
Zeigt die MAC-ID-Adresse des Anschlusses an.
Duplexmodus
Zeigt den Duplexmodus an: voll oder halb.
Schnittstellenzähler
Oktette eingehend
Zeigt die Anzahl der an der Schnittstelle erhaltenen Oktette an. 1 Oktett entspricht 8 Bit.
Oktett ausgehend
Zeigt die Anzahl der an der Schnittstelle gesendeten Oktette an.
Unicast-Pakete eingehend
Zeigt die Anzahl der an der Schnittstelle erhaltenen Unicast-Pakete an.
Unicast-Pakete ausgehend
Zeigt die Anzahl der an der Schnittstelle gesendeten Unicast-Pakete an.
Nonunicast-Pakete eingehend
Zeigt die Anzahl der an der Schnittstelle erhaltenen Nonunicast-Pakete an.
Nonunicast-Pakete ausgehend
Zeigt die Anzahl der an der Schnittstelle gesendeten Nonunicast-Pakete an.
Verworfene Pakete eingehend
Zeigt die Anzahl der eingehenden Pakete (Unicast und Multicast) an, die an der Schnittstelle erhalten und verworfen wurden.
Verworfene Pakete ausgehend
Zeigt die Anzahl der ausgehenden Pakete an, die von der Schnittstelle gesendet und verworfen wurden.
Pakete mit Fehlern eingehend
Zeigt die Anzahl der eingehenden Pakete mit Fehlern, exklusive verworfener eingehender Pakete, an.
Pakete mit Fehlern ausgehend
Zeigt die Anzahl der ausgehenden Pakete mit Fehlern, exklusive verworfener ausgehender Pakete, an.
Pakete mit unbekanntem Protokoll eingehend
Zeigt die Anzahl der eingehenden Pakete mit unbekanntem Protokoll an.
Medienzähler
Abgleichfehler
Zeigt die Anzahl der erhaltenen Frames an, die in der Länge keine integrale Zahl von Oktetten sind.
FCS-Fehler
Zeigt die Anzahl der erhaltenen Frames an, die die FCS-Prüfung nicht bestehen.
Einzelne Kollisionen
Zeigt die Anzahl der erfolgreich gesendeten Frames an, die genau eine Kollision erfahren haben.
Mehrere Kollisionen
Zeigt die Anzahl der erfolgreich gesendeten Frames an, die mehr als eine Kollision erfahren haben.
SQE-Testfehler
Zeigt die Anzahl der Erzeugung einer SQE-Testfehler-Nachricht an.
Verzögerte Übertragungen
Zeigt die Anzahl der während des ersten Übertragungsversuchs verzögerten Frames an, weil das Medium besetzt war.
Verzögerte Kollisionen
Zeigt die Anzahl der Entdeckungen der Kollisionen bei einer Paketübertragung an, die 512 Bit mal später entdeckt wurden.
Exzessive Kollisionen
Zeigt die Anzahl der Frames an, die während der Übertragung aufgrund exzessiver Kollisionen fehlgeschlagen sind.
MAC-Übertragungsfehler
Zeigt die Anzahl der Frames an, die während der Übertragung aufgrund eines internen MAC-Übertragungsfehlers einer Unterebene fehlgeschlagen sind.
MAC-Empfangsfehler
Zeigt die Anzahl der Frames an, die während des Empfangs an einer Schnittstelle aufgrund eines internen MAC-Empfangsfehlers einer Unterebene fehlgeschlagen sind.
Carrier-Abfragefehler
Zeigt die Anzahl der Fälle an, bei denen die Trägerabfragebedingung während des Versuchs, einen Frames zu senden, verloren gegangen ist oder niemals zugeordnet wurde.
Frame zu lang
Zeigt die Anzahl der erhaltenen Frames an, die die maximal zulässige Framegröße überschreiten.
IP-Statistik
Gesendete IP-Pakete insgesamt
Zeigt die Gesamtanzahl erfolgreich übertragener IP-Pakete an.
Empfangene IP-Pakete insgesamt
Zeigt die Gesamtanzahl erfolgreich empfangener IP-Pakete an.
Gesendete IP-Bytes insgesamt
Zeigt die Gesamtanzahl erfolgreich übertragener IP-Bytes an.
Empfangene IP-Bytes insgesamt
Zeigt die Gesamtanzahl erfolgreich empfangener IP-Bytes an.
Gesendete IP-Pakete verworfen
Zeigt die Gesamtanzahl gesendeter IP-Pakete (verworfen) an.
Empfangene IP-Pakete verworfen
Zeigt die Gesamtanzahl empfangener IP-Pakete (verworfen) an.
Gesendete IP-Fragmente insgesamt
Zeigt die Gesamtanzahl gesendeter IP-Fragmente an.
Empfangene IP-Fragmente insgesamt
Zeigt die Gesamtanzahl empfangener IP-Fragmente an.
Prüfsummenfehler bei empfangenen IPs
Zeigt die Gesamtanzahl empfangener IP-Pakete mit Prüfsummenfehlern an.
Ungültige IP-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl ungültiger IP-Pakete an.
TCP-Statistik
Gesendete TCP-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl gesendeter TCP-Pakete an.
Empfangene TCP-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl empfangener TCP-Pakete an.
Gesendete TCP-Bytes
Zeigt die Gesamtanzahl gesendeter TCP-Bytes an.
Empfangene TCP-Bytes
Zeigt die Gesamtanzahl empfangener TCP-Bytes an.
TCP-Verbindungen verworfen
Zeigt die Gesamtanzahl abgebrochener TCP-Verbindungen an.
Empfangene TCP-Pakete verworfen
Zeigt die Gesamtanzahl verworfener TCP-Pakete an.
TCP-Verbindungen
Zeigt die Gesamtanzahl der TCP-Verbindungen an.
TCP-Verbindungstrennungen
Zeigt die Gesamtanzahl der TCP-Verbindungstrennungen an.
TCP-Prüfsummenfehler
Zeigt die Gesamtanzahl der TCP-Pakete mit Prüfsummenfehlern an.
Ungültige TCP-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl ungültiger TCP-Pakete an.
Erneut übertragene TCP-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl erneut übertragener TCP-Pakete an.
UDP-Statistik
Gesendete UDP-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl gesendeter UDP-Pakete an.
Empfangene UDP-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl empfangener UDP-Pakete an.
Gesendete UDP-Bytes
Zeigt die Gesamtanzahl gesendeter UDP-Bytes an.
Empfangene UDP-Bytes
Zeigt die Gesamtanzahl empfangener UDP-Bytes an.
Empfangene UDP-Pakete verworfen
Zeigt die Gesamtanzahl der beim Empfang verworfenen UDP-Pakete an.
UDP-Prüfsummenfehler
Zeigt die Gesamtanzahl der UDP-Pakete mit Prüfsummenfehlern an.
Ungültige UDP-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl ungültiger UDP-Pakete an.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal