EtherNet/IP-Übersichtsstatistik für Micro850 L50E- und Micro870 L70E-Controller

Das EtherNet/IP-Übersichtsprotokoll überwacht die Ethernet-Statistik für
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
Statistik in Echtzeit überwacht und angezeigt
Feld
Beschreibung
TCP-Verbindungen
Aktive TCP-Verbindungen
Zeigt die aktuelle Anzahl aktiver TCP-Verbindungen für den EtherNet/IP-Nachrichtenaustausch an.
Maximale TCP-Verbindungen
Zeigt die maximale Anzahl der TCP-Verbindungen an, die für den EtherNet/IP-Nachrichtenaustausch unterstützt werden.
Nicht verbunden
Gesendete Pakete pro Sekunde
Zeigt die Anzahl der EtherNet/IP-Meldungen oder Pakete ohne Verbindung an, die in der letzten Sekunde gesendet wurden. Standardmäßig wird die Zahl etwa alle zwei Sekunden um 1 erhöht, da eine Aufgabe den Verbindungsstatus des Controllers überprüft.
Empfangene Pakete pro Sekunde
Zeigt die Anzahl der EtherNet/IP-Meldungen oder Pakete ohne Verbindung an, die in der letzten Sekunde empfangen wurden. Standardmäßig wird die Zahl etwa alle zwei Sekunden um 1 erhöht, da eine Aufgabe den Verbindungsstatus des Controllers überprüft.
Gesendete Pakete insgesamt
Zeigt die Gesamtanzahl der gesendeten EtherNet/IP-Meldungen oder Pakete ohne Verbindung an.
Empfangene Pakete insgesamt
Zeigt die Gesamtanzahl der empfangenen EtherNet/IP-Meldungen oder Pakete ohne Verbindung an.
Verbunden
Gesendete Pakete pro Sekunde
Zeigt die Anzahl der EtherNet/IP-Meldungen oder Pakete mit Verbindung an, die in der letzten Sekunde gesendet wurden.
Empfangene Pakete pro Sekunde
Zeigt die Anzahl der EtherNet/IP-Meldungen oder Pakete mit Verbindung an, die in der letzten Sekunde empfangen wurden.
Gesendete Pakete insgesamt
Zeigt die Gesamtanzahl der gesendeten EtherNet/IP-Meldungen oder Pakete mit Verbindung an.
Empfangene Pakete insgesamt
Zeigt die Gesamtanzahl der empfangenen EtherNet/IP-Meldungen oder Pakete mit Verbindung an.
E/A-Pakete pro Sekunde
Gesendete E/A-Pakete pro Sekunde (aktuell)
Zeigt die Anzahl der EtherNet/IP-Pakete der Klasse 1 an, die das System in der letzten Sekunde übermittelt hat.
Empfangene E/A-Pakete pro Sekunde (aktuell)
Zeigt die Anzahl der EtherNet/IP-Pakete der Klasse 1 an, die das System in der letzten Sekunde empfangen hat.
E/A-Pakete pro Sekunde insgesamt (aktuell)
Zeigt die Gesamtanzahl der EtherNet/IP-Pakete der Klasse 1 an, die das System in der letzten Sekunde empfangen, gesendet, gesperrt und zurückgewiesen hat.
Zurückgewiesene E/A-Pakete pro Sekunde (aktuell)
Zeigt die Anzahl der EtherNet/IP-Pakete der Klasse 1 an, die das System in der letzten Sekunde zurückgewiesen hat.
E/A-Paketanzahl
Gesendete E/A-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl der EtherNet/IP-Pakete der Klasse 1 an, die das System übermittelt hat.
Empfangene E/A-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl der EtherNet/IP-Pakete der Klasse 1 an, die das System empfangen hat.
Zurückgewiesene E/A-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl der EtherNet/IP-Pakete der Klasse 1 an, die das System zurückgewiesen hat.
Bei diesen Paketen handelte es sich um Meldungen, die empfangen und dann zurückgewiesen wurden, weil die Verbindung beendet wurde oder eine doppelte Multicast-Adresse vorhanden war.
Verlorene E/A-Pakete
Zeigt die Gesamtanzahl der EtherNet/IP-Pakete der Klasse 1 an, die nicht in der entsprechenden Reihenfolge empfangen wurden.
Jedes UDP-Paket hat eine Sequenznummer, und wenn ein Paket fehlt (weil es beschädigt oder verloren gegangen ist), erkennt das System dies beim Empfang des nächsten Pakets. Der Zähler für verpasste Pakete erhöht sich um die Anzahl der verpassten Pakete.
E/A-Pakete insgesamt
Zeigt die Gesamtanzahl der EtherNet/IP-Pakete der Klasse 1 an, die das System empfangen, gesendet, gesperrt und zurückgewiesen hat.
Anwendungsverbindungen
Typ
Zeigt die Klasse der Verbindung an: Klasse 1 oder Klasse 3.
Status
Zeigt den Zustand der Verbindung an: aktiv und inaktiv.
Betriebszeit
Zeigt die verstrichene Zeit an, in der die Verbindung aufrechterhalten wurde.
Seriennummer
Zeigt die eindeutige ID für jede Verbindung an.
O->T-Paketgröße
Zeigt die Größe der Daten (in Byte) der Absender-zu-Ziel-Pakete an.
T->O-Paketgröße
Zeigt die Größe der Daten (in Byte) der Ziel-zu-Absender-Pakete an.
Empfangene Verlorene Pakete
Zeigt die Anzahl der Pakete an, die aufgrund dieser jeweiligen Verbindung verloren gegangen sind.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal