Ansicht „Übersicht“
Verwenden Sie im Dialogfeld
Gerätedefinition
die Ansicht Übersicht
, um Folgendes auszuführen:- Geben Sie den Namen und die Beschreibung für das Gerät ein.
- Geben Sie die IP-Konfiguration für das Gerät ein.
- Definieren Sie die Serie und die Revision des Geräts.
- Die elektronische Codierung auswählen.
- Die Verbindung und die Datenformate konfigurieren.
TIPP:
- Die Parameter in diesem Dialogfeld werden im Betriebsmodus abgeblendet angezeigt.
- Im Online-Modus können nur die ParameterBeschreibung,Elektronische CodierungundIO-Link Klasse B aktiviertbearbeitet werden.
- Nachdem Sie eine Änderung vorgenommen und im DialogfeldGerätedefinitionOKausgewählt haben, müssen Sie in der AnsichtÜbersichtOKoderÜbernehmenauswählen, damit die Änderung wirksam wird.
Rückmeldung geben