Elektronische Codierung

Elektronische Codierung verringert die Möglichkeit einer Verwendung des falschen Geräts in einem Steuerungssystem. Sie vergleicht das in Ihrem Projekt definierte Gerät mit dem installierten Gerät. Wenn die Codierung fehlschlägt, kommt es zu einem Fehler.
Weitere Informationen zur elektronischen Codierung finden Sie unter „Anwendungstechnik zur elektronischen Codierung Steuersystemen, Publikation LOGIX-AT001“.
Die elektronische Codierung vergleicht die folgenden Attribute:
Attribut
Beschreibung
Hersteller
Der Gerätehersteller.
Gerätetyp
Der allgemeine Typ des Geräts, zum Beispiel ein digitales E/A-Gerät.
Produktcode
Der spezielle Typ des Geräts. Der
Produktcode
stimmt mit einer Bestellnummer überein.
Hauptversion
Eine Zahl, welche die funktionalen Fähigkeiten eines Geräts darstellt.
Nebenversion
Eine Zahl, die Verhaltensänderungen im Gerät darstellt.
Für elektronische Codierung stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
Codierungsoption
Beschreibung
Kompatibles Modul
Damit wird es dem installierten Gerät überlassen, die Codierung des Geräts zu akzeptieren, die im Projekt definiert ist, wenn das installierte Gerät das definierte Gerät emulieren kann. Mit der Option
Kompatibles Modul
können Sie in der Regel ein Gerät durch ein anderes Gerät ersetzen, das die folgenden Eigenschaften aufweist:
  • Dieselbe Bestellnummer
  • Dieselbe oder eine höhere Hauptversionsnummer
  • Nebenversion wie folgt:
    • Wenn die Hauptversionsnummer identisch ist, muss die Nebenversion gleich oder höher sein.
    • Wenn die Hauptversionsnummer höher ist, kann die Nebenversion jede Zahl sein.
Codierung deaktivieren
Gibt an, dass die Codierungsattribute nicht berücksichtigt werden, wenn die Kommunikation mit einem Gerät versucht wird. Mit der Option
Codierung deaktivieren
kann die Kommunikation mit einem anderen Gerät als demjenigen Typ erfolgen, der im Projekt festgelegt wurde.
WARNUNG:
Verwenden Sie
Codierung deaktivieren
nur mit äußerster Vorsicht; Bei unsachgemäßer Verwendung kann diese Option zu Verletzungen oder Tod, Sachschäden oder wirtschaftlichen Verlusten führen.
Wir empfehlen Ihnen dringend, die Option „Codierung deaktivieren“ nicht zu verwenden.
Wenn Sie die Option
Codierung deaktivieren
verwenden, müssen Sie die volle Verantwortung dafür übernehmen, ob das verwendete Gerät die funktionalen Anforderungen der Anwendung erfüllen kann oder nicht.
Exakte Übereinstimmung
Gibt an, dass alle Codierungsattribute übereinstimmen müssen, um die Kommunikation einzurichten. Wenn ein Attribut nicht genau übereinstimmt, erfolgt keine Kommunikation mit dem Gerät.
Berücksichtigen Sie bei der Auswahl die Auswirkungen jeder Codierungsoption.
WICHTIG:
Wenn die Parameter der elektronischen Codierung online geändert werden, werden Verbindungen mit dem Gerät und allen Geräten unterbrochen, die über dieses Gerät verbunden sind. Außerdem werden die Verbindungen von anderen Controllern unterbrochen.
Die Unterbrechung einer E/A-Verbindung zu einem Gerät kann zu Datenverlust führen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal