Parameter der Ansicht „Übersicht“

Parameter
Beschreibung
Gerätetyp
Zeigt den Typ des Geräts an.
Typ ändern
Ändert den Typ des Geräts.
Name
Gibt den Namen des Geräts an.
Der Name muss dem IEC_61131-Benennungsstandard entsprechen. Wenn in dieses Feld ein ungültiges Zeichen eingegeben wird oder der Name länger als 40 Zeichen ist, ignoriert die Software das Zeichen. Im Online-Modus können Sie den Namen nicht ändern.
Beschreibung
Gibt die Beschreibung für das Gerät an.
Wird die maximale Länge der Beschreibung von 512 Zeichen überschritten, ignoriert die Software alle zu viel eingegebenen Zeichen.
Ethernet-Adresse
Gibt die IP-Konfiguration für das Gerät an.
  • Privates Netzwerk
    – Wählen Sie einen Wert aus der Liste zwischen 1 und 254 aus.
  • IP-Adresse
    – Geben Sie eine eindeutige IP-Adresse ein, um jeden Knoten im IP-Netzwerk zu bezeichnen.
  • Hostname
    – Geben Sie einen vollständig qualifizierten Domänennamen ein, z. B.
    module.yourcompany.com
    .
Serie
Gibt die Hardwareserie des Geräts an.
Version
Gibt die Version der Geräte-Firmware an, einschließlich der Haupt- und Nebenversionsnummern.
Elektronische Codierung
Zeigt die für das Gerät verwendete elektronische Codierung an. Die elektronische Codierung vergleicht das Gerät, das in Ihrem Projekt definiert wurde, mit dem installierten Gerät. Wenn die Codierung fehlschlägt, kommt es zu einem Fehler. Mögliche Werte sind:
  • Kompatibles Modul
  • Exakte Übereinstimmung
  • Codierung deaktivieren
Weitere Informationen zur elektronischen Codierung finden Sie unter „Anwendungstechnik zur elektronischen Codierung bei
Logix 5000
Steuersystemen, Publikation LOGIX-AT001“.
WARNUNG: Die elektronische Codierung in diesem Dialogfeld gilt für dieses Gerät und nicht für die IO-Link-Geräte, die mit dem Gerät verbunden sind.
Kanalmoduszuweisung
Legt die Methode zur Zuweisung der Kanalmodi für das Gerät fest. Mögliche Werte sind:
  • Vom Benutzer auswählbar
    – Unterstützt die vollständige hochintegrierte IO-Link-Funktion
  • Vordefiniert mit Generic IO-Link
    – Vereinfachte IO-Link-Unterstützung. Generische IO-Link-Daten sind über die IO-Link Master-Verbindung verfügbar.
    Sie können keine IO-Link-Geräte im E/A-Baum hinzufügen, und die Konfiguration von IO-Link-Geräteparametern wird nicht unterstützt.
    Sie müssen diese Option auswählen, wenn Sie die Verbindung als „Nur abhören“ konfigurieren möchten.
Vordefiniert mit Generic IO-Link
ist nur verfügbar, wenn Sie im Dialogfeld „Gerätedefinition“ Hauptversion 3 auswählen. Wenn Sie Hauptversion 1 oder 2 auswählen, ist
Vom Benutzer auswählbar
die einzige Methode für die Kanalmoduszuweisung.
Verbindung
Wenn die Kanalmoduszuweisung als
Vom Benutzer auswählbar
konfiguriert ist, sind folgende Werte möglich:
  • Daten
  • Daten- und Ethernet-Status
  • Daten mit Ereignissen
  • Daten mit Ereignissen und Ethernet-Status
Wenn die Kanalmoduszuweisung als
Vordefiniert mit Generic IO-Link
konfiguriert ist, sind folgende Werte möglich:
  • Daten
  • Daten mit Ereignissen
  • Nur abhören – Daten
  • Nur abhören – Daten mit Ereignissen
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal