Ansicht „Axes“ (Achsenansicht)

Verwenden Sie „Axes“ (Achsen), um die Achsen für das Gerät anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „Axes“ (Achsenansicht) – Beispiel
Die Ansicht „Axes“ (Achsen) enthält diese Parameter:
Parameter
Beschreibung
Axes (Achse)
Zeigt die Achsennummer an, auf die sich diese Konfiguration bezieht.
Step Angle (Steps per Revolution)
Schrittwinkel (Schritte pro Umdrehung)
Gibt den Bewegungsgrad für jeden Schritt an, den der Motor ausführt.
  • 1,8° (200)
  • 0,9° (400)
Motor Current (Motorstrom)
Gibt den Dauerstrom an, der dem Motor zugeführt wird, wenn der Motor in Bewegung ist.
Gültige Werte sind 0,1 bis 4,0 A
Hold Current % (Aktuellen %-Wert halten)
Gibt den Prozentsatz des Motorstroms an, der aufzubringen ist, um das Haltemoment aufrechtzuerhalten, während die Achse stillsteht.
Gültige Werte sind 0 bis 100 %.
Engineering Units (Technische Einheiten)
Gibt die Maßeinheit für Position oder Abstand an.
Gültige Werte sind Textzeichenfolgen. Die Zeichenfolge wird für die folgenden Felder verwendet:
  • Maximum Speed (Maximale Geschwindigkeit)
  • Jog Acceleration (Jog-Beschleunigung)
  • Home Speed (Referenzfahrtgeschwindigkeit)
  • Home Final Speed (Referenzfahrt-Enddrehzahl)
  • Home Acceleration (Startseitenbeschleunigung)
  • Home Position (Ausgangsstellung)
Engineering Units per Revolution (Technische Einheiten pro Umdrehung)
Gibt die Anzahl der technischen Einheiten für eine Umdrehung an. Das Modul verwendet diesen Wert, um Positions-, Drehzahl- und Beschleunigungsparameter zwischen Umdrehungen und technischen Einheiten umzurechnen.
Recalculate Units (Einheiten neu berechnen)
Wenn die technischen Einheiten pro Umdrehung geändert werden, verwenden Sie diese Schaltfläche, um die Werte für diese Konfigurationsparameter automatisch neu zu berechnen:
  • Maximum Speed (Maximale Geschwindigkeit)
  • Jog Acceleration (Jog-Beschleunigung)
  • Home Speed (Referenzfahrtgeschwindigkeit)
  • Home Final Speed (Endgeschwindigkeit auf der Zielgeraden)
  • Home Acceleration (Startseitenbeschleunigung)
Invert Direction (Richtung umkehren)
Legt fest, ob die logische Motorrichtung invertiert werden soll, um Installations- oder mechanische Ausrichtungsunterschiede zu berücksichtigen.
Optionsfeld
Positive Werte (Vorwärts)
Negative Werte (Umkehren)
Gelöscht
Im Uhrzeigersinn
Gegenuhrzeigersinn
Ausgewählt
Gegenuhrzeigersinn
Im Uhrzeigersinn
Diagnostics (Diagnose)
Öffnet das Dialogfeld „Diagnostics“ (Diagnose), das Diagnoseinformationen enthält.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal