Ansicht „Axisxx – Homing“ (Axisxx – Referenzfahrtansicht)
Verwenden Sie „Axisxx – Homing“ (Axisxx – Referenzfahrtansicht), um die
Referenzfahrtparameter der jeweiligen Achse anzuzeigen oder zu konfigurieren.
Ansicht „Axisxx – Homing“ (Axisxx – Referenzfahrtansicht) – Beispiel

Die Ansicht „Axisxx – Homing“ (Axisxx – Referenzfahrtansicht) enthält diese
Parameter:
Parameter | Beschreibung |
|---|---|
Home Speed (Referenzfahrtgeschwindigkeit) | Legt die Drehzahl fest, die während eines Referenzfahrtvorgangs
verwendet wird, bis der Referenzpositions-Endschalter erkannt
wird. Sie können diesen Parameter auf einen hohen Wert setzen,
um die Zeit für die Ausführung des Home-Befehls zu
verkürzen. Gültige Werte sind größer als 0,0 und kleiner als oder gleich
C:MaxSpeed. Der Wert ist in technischen Einheiten pro Sekunde. |
Home Final Speed (Referenzfahrt-Enddrehzahl) | Gibt die zu verwendende Enddrehzahl an, nachdem der
Referenzpositions-Endschalter erkannt wurde. Sie können diesen
Parameter auf einen niedrigen Wert einstellen, um eine bessere
Genauigkeit der Ausgangsposition zu erreichen. Gültige Werte sind größer als 0,0 und kleiner als oder gleich
C:MaxSpeed. Der Wert ist in technischen Einheiten pro Sekunde angegeben. |
Home Acceleration (Startseitenbeschleunigung) | Legt die Änderungsrate der Drehzahl beim Ausführen des
Referenzfahrtbefehls fest. Der Wert wird in technischen Einheiten pro Sekunde
angegeben. 2 |
Home Timeout (Heim-Auszeit) | Gibt die maximale Zeit an, die der Achse zur Verfügung steht, um
die Ausgangsposition zu finden. Wenn die Zeit abläuft, führt die Achse einen sanften Stopp durch
und die Position bleibt ungültig. Gültige Werte sind 1,0 bis 600,0 Sekunden |
Home Position (Ausgangsstellung) | Zeigt den Positionswert an, der als aktuelle Position festgelegt
wird, wenn eine Positionsanweisung vom Typ „Referenzfahrt“ oder
„Ausgangsstellung festlegen“ durchgeführt wird. Der Wert ist in technischen Einheiten angegeben. |
Rückmeldung geben