Ansicht „Channels“ (Kanäle)

Auf der Seite „Channels“ (Kanäle) wird eine Übersicht der Konfigurationswerte für alle Modulkanäle angezeigt. Die Werte für jeden Kanal geben an, wie der jeweilige Kanal auf dieser Kanalseite konfiguriert ist. Sie können bestimmte Konfigurationsparameter in dieser Ansicht ändern, jedoch nicht alle.
TIPP: Verwenden Sie die Ansicht „Chxx“, um den vollständigen Konfigurationssatz für einen Kanal anzuzeigen oder zu ändern.
Ansicht „Channels“ (Kanäle) – Beispiel

„Chxx“-Ansichten

Die „Chxx“-Ansichten werden basierend auf den Kanalmodi angezeigt, die im Dialogfeld „Device Definition“ (Gerätedefinition) auf der Registerkarte „Channel Assignments“ (Kanalzuweisungen) konfiguriert wurden.
Zu den verfügbaren „Chxx“-Ansichten gehören:
  • Chxx – Digital Output (Digitalausgang)
  • Chxx – Digital Input (Digitaleingang)
  • Chxx – Counter (Zähler)
  • Chxx – Digital Input, Timestamp (Digitaleingang, Zeitstempel)
  • Chxx – IO-Link
  • Chxx – Digital Input, Fallback (Digitaleingang, Rückgriff)
  • Chxx – Digital Input, Timestamp, Fallback (Digitaleingang, Zeitstempel, Rückgriff)
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal