Ansicht „Chxx – Digital Output“ (Digitalausgang)

Diese Ansicht ist verfügbar, wenn der Kanal als „Digital Output, Short Circuit“ (Digitalausgang, Kurzschluss) oder „Digital Output, Short Circuit, No Load“ (Digitalausgang, Kurzschluss, Nulllast) konfiguriert ist. Sie können bestimmte Tasks nur ausführen, wenn das Projekt online ist.
Verwenden Sie diese Ansicht zum Ausführen der folgenden Tasks:
  • Auswählen der Ausgangszustände für den Programm- und Kommunikationsfehlermodus.
  • Aktivieren oder Deaktivieren der Nulllast-Diagnose; nur verfügbar, wenn der Kanal als „Digital Output, Short Circuit, No Load“ (Digitalausgang, Kurzschluss, Nulllast) konfiguriert ist.
  • Aufrufen der Kanaldiagnose.
Ansicht „Chxx – Digital Output“ (Digitalausgang) – Beispiel
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal