Ansicht „Chxx – IO-Link“
Diese Ansicht ist verfügbar, wenn der Kanal als „IO-Link“ konfiguriert ist. Sie können bestimmte Tasks nur ausführen, wenn das Projekt online ist.
Verwenden Sie diese Ansicht zum Ausführen der folgenden Tasks:
- Aktivieren oder Deaktivieren des Kanals.Verwenden Sie dieses Kontrollkästchen, um den Kanal vorübergehend zu deaktivieren und Folgendes zu tun:
- Stoppen der IO-Link-Kommunikation zum Berücksichtigen von Sicherheitsaspekten, wenn Sie beispielsweise den Kanalmodus von „IO-Link“ in „Digital Output“ (Digitalausgang) ändern.
- Deaktivieren der Datenspeicherung für den IO-Link-Port zum Verhindern eines unerwarteten Sicherungs-/Wiederherstellungsvorgangs des Datenspeichers. Die Datenspeicherung wird am IO-Link-Port reaktiviert, wenn die Verbindung zum Gerät erneut hergestellt wird.
- Aufrufen der Kanaldiagnose.
- Aufrufen des IO-Link-Ereignisprotokolls auf Portebene.
- Deaktivieren und Löschen der Master-Kopie des Datenspeichers am IO-Link-Port.
Beispiel für die Ansicht „Chxx – IO-Link“

Rückmeldung geben