Ansicht „Chxx – Digital Input, Timestamp, Fallback“ (Digitaleingang, Zeitstempel, Rückgriff)
Diese Ansicht ist verfügbar, wenn der Kanal als „Digital Input, Timestamp, Fallback“ (Digitaleingang, Zeitstempel, Rückgriff) konfiguriert ist. Sie können bestimmte Tasks nur ausführen, wenn das Projekt online ist.
Verwenden Sie diese Ansicht zum Ausführen der folgenden Tasks:
- Aktivieren oder Deaktivieren des Kanals.
- Auswählen der Eingangsfilterzeit.
- Erfassen von Zeitstempeln für Eingangsübergänge.
- Aktivieren oder Deaktivieren der Zeitstempelsperrung.
- Aktivieren oder Deaktivieren der Flatter-Erkennung.
- Konfigurieren der Flatter-Erkennungsoptionen.
- Aufrufen der Kanaldiagnose.
- Aufrufen des IO-Link-Ereignisprotokolls auf Portebene.
- Deaktivieren und Löschen der Master-Kopie des Datenspeichers am IO-Link-Port.
Ansicht „Chxx – Digital Input, Timestamp, Fallback“ (Digitaleingang, Zeitstempel, Rückgriff) – Beispiel

Rückmeldung geben