Ansicht „Server“
Verwenden Sie die Ansicht
Server
, um die TCP- und UDP-Anschlüsse zu aktivieren und zu deaktivieren, die vom Gerät verwendet werden, wenn es als Server fungiert. EtherNet/IP verwendet TCP/IP oder UDP/IP zur Kommunikation.Wenn das Geräteprofil mit einem konfigurierbaren TCP- oder UDP-Server online ist, verwenden Sie die Einstellungen für folgende Aktionen:
- Port aktivieren bzw. deaktivieren.
- Anzeigen von Informationen zum TCP- oder UDP-Port.
- Die Kommunikation aktualisieren, um die neuesten Portinformationen vom Gerät zu erhalten.TIPP:Die Informationen in der AnsichtServersind nur verfügbar, wenn im Online-Modus und wenn konfigurierbare Ports verfügbar sind.
Rückmeldung geben