Das Deaktivieren des HTTP-Servers unterbricht den Zugriff auf Geräte-Webseiten

Durch Auswahl von
Einstellen
in der Ansicht
Server
werden Änderungen in das Gerät geschrieben. Wenn Sie den HTTP-Server deaktiviert haben und
Einstellen
auswählen, wird der Zugriff auf die Geräte-Webseiten unterbrochen.
Stellen Sie sicher, dass eine Unterbrechung jetzt akzeptabel ist, und wählen Sie
Ja
aus, um die Änderungen zu übernehmen. Wählen Sie
Nein
aus, um den Vorgang abzubrechen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal