Das Deaktivieren des SNMP-Servers unterbricht den Zugriff von SNMP-Clients

Durch Auswahl von
Einstellen
in der Ansicht
Server
werden Änderungen in das Gerät geschrieben. Wenn Sie den SNMP-Server deaktiviert haben und
Einstellen
auswählen, wird der Zugriff von SNMP-Clients unterbrochen.
Stellen Sie sicher, dass eine Unterbrechung jetzt akzeptabel ist, und wählen Sie
Ja
aus, um die Änderungen zu übernehmen. Wählen Sie
Nein
aus, um den Vorgang abzubrechen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal