Parameter der Ansicht „Server“

Die Ansicht
Server
enthält die folgenden Parameter.
Die Parameter sind nur verfügbar, wenn im Online-Modus und wenn es einen konfigurierbaren TCP- oder UDP-Server gibt.
Parameter
Beschreibung
Aktivieren
Aktiviert oder deaktiviert den Port, indem das Kontrollkästchen aktiviert oder deaktiviert wird.
Name
Zeigt den Namen des Ports an.
Port
Zeigt die Portnummer an.
Protokoll
Zeigt an, ob es sich bei dem Protokoll um TCP oder UDP handelt.
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Einstellen
Schreibt ausstehende Änderungen in das Gerät.
Tipp
:
  • Das Schreiben von Daten in das Gerät unterbricht den Zugriff auf das Gerät und den SNMP-Client oder Webbrowser. Vergewissern Sie sich, dass eine Unterbrechung zu diesem Zeitpunkt akzeptabel ist, bevor Sie fortfahren.
  • Einstellen
    ist nur verfügbar, wenn noch Änderungen ausstehen und kein Kommunikationsfehler im Geräteprofil vorliegt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal