搜索
PointMax I/O 模块详细信息
配置适配器
安装 EtherNet/IP 适配器并设置 IP 地址后,必须将适配器添加到控制器项目中。 要设置模块的速度和双工可配置参数,项目必须在线。
重要提示:
您必须使用 Studio 5000 Logix Designer 应用程序版本 36 或更高版本。
5034-AENTR 和 5034-AENTRXT 详细信息
将适配器添加到项目中
配置以太网端口设置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal