配置以太网端口设置

如果尚未使用 FactoryTalk Linx 软件配置以太网端口速度和双工设置,则完成下列任务:
  1. 将控制器模式开关置于 REM 位置。
  2. 将 Studio 5000 Logix Designer 应用程序项目更改为运行模式。
    当提示 Change controller mode to Remote Run 时,选择 Yes。
  3. 右键单击适配器并选择 Properties。
  4. 从 Device Information 视图中,选择 Port Configuration。
    期望任务
    动作
    由模块自动设置端口速度和双工设置。
    保持 Auto-Negotiate 复选框处于选中状态。
    手动配置端口速度和双工设置。
    按以下步骤操作。
    1. 清除 Auto-Negotiate 复选框。
    2. 在 Speed 类别的已选列下,从下拉列表中选择端口速度。
    3. 在 Duplex 类别的已选列下,从下拉列表中选择 Full,将端口设置为全双工模式。
  5. 从 Module Properties 视图中,选择 Internet Protocol。
    如有需要,可设置下列 Internet Protocol 属性:
    • Domain Name
    • Host Name
    • Gateway Address
    • Primary DNS Server Address
    • Secondary DNS Server Address
  6. 在 Module Properties 对话框上,选择 OK。
    重要提示:
    如果试图更改本页的 IP 地址,则将显示下列警报:
  7. 保存项目。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal