Modbus Slave 视图

使用 Modbus Slave 视图将 Modbus 通信的设置配置为主从。
Modbus Slave 视图示例
Modbus Slave 视图参数
参数
定义
可用选项
Modbus Format
确定 Modbus 传输格式为 Modbus RTU 或 Modbus ASCII。
  • 0 = RTU(默认值)
  • 1 = ASCII
Inter-frame Timeout
指定接收 RTU 数据的最大延迟时间。
小贴士: 该参数仅在 Modbus Format 设置为 Modbus RTU 时可用。
0 不是有效值。
使用 表 2表 3 确定最小值。
Node Address
指定从站的节点地址。
1...247(默认值 = 1)
Diagnostics
当控制器状态在线时,打开 Diagnostics 对话框,查看 Modbus 从站的性能和错误管理诊断计数器。
选择 Diagnostics 可查看 Modbus 从站通道的诊断信息。
Modbus 从站通道诊断对话框示例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal