搜索
PointMax I/O 模块详细信息
Connection 视图
使用 Connection 定义控制器到设备的行为:
设置 RPI 速率。 有关详细信息,请参见
请求数据包间隔
。
选择要在 EtherNet/IP 网络上使用的单播或多播连接。 有关详细信息,请参见
单播或多播连接
。
查看连接故障的原因。
小贴士:
如果存在连接故障,连接故障区域将显示错误代码,其中的描述可帮助您排除模块故障。 有关详细信息,请参见
模块故障处理
。
禁用模块。 有关详细信息,请参见
模块禁止
。
当控制器处于运行模式时,配置连接故障的故障响应。
启用或禁用自动诊断。
注意:
如果未启用自动诊断,设备不会将诊断发布到 FaryTalk 警报和事件。
Connection 视图示例
模块配置
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal