请求数据包间隔

请求数据包间隔 (RPI) 是一个可配置参数,定义了模块控制器与模块间进行数据交换的指定速率。
您可在初次模块配置时设置 RPI 值,也可在模块开始运行后在必要时进行调整。
重要提示: 如果在项目在线时更改 RPI 时间,可通过以下任一方式关闭并重新打开模块连接:
  • 您禁止与模块的连接、更改 RPI 值并取消禁止连接。
  • 您更改 RPI 值。 在这种情况下,在您将更改应用到模块配置之后,连接将关闭并立即重新打开。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal