Modbus Slave 視圖

使用 Modbus Slave 視圖將 Modbus 通訊的設定設定為 Master slave。
Modbus Slave 視圖範例
Modbus Slave 視圖參數
參數
定義
提供的選擇
Modbus Format
決定 Modbus 傳送格式為 Modbus RTU 或 Modbus ASCII。
  • 0 = RTU(預設)
  • 1 = ASCII
Inter-frame Timeout
指定接收 RTU 資料的最大延遲時間。
提示: 只有在將 Modbus Format 設定為 Modbus RTU 時,才能使用此參數。
0 不是有效值。
使用 表 2 和 表 3 來確認最小值。
Node Address
指定從屬的節點位址。
1...247(預設 = 1)
Diagnostics
當控製器狀態處於線上時,開啟 Diagnostics 對話方塊以檢視診斷計數器,以瞭解使用 Modbus Slave 時的效能與錯誤管理。
–
選擇 Diagnostics 以查看 Modbus Slave 通道的診斷資訊。
Modbus Slave Channel Diagnostics 對話方塊範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal