Input Events 視圖

Input Events 視圖顯示所有輸入事件的組態值概要。您僅可在專案連線時執行特定任務。
只有在 Device definition 中選擇「Data with Events」連線類型時,才能使用此視圖。 請參閱裝置定義。
重要:
您無法在 Input Events 視圖上設定事件。 此視圖中顯示的參數是唯讀。
您必須使用事件輸出標籤設定事件。 請參閱事件輸出標籤定義以瞭解詳情。
Input Events 視圖範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal