Input Eventxx 視圖

在 Input Eventxx 視圖中,其中「xx」代表事件定義的索引,顯示該事件可用的組態選項。 您無法從此視圖設定參數,必須使用組態標籤。
使用此視圖以檢閱下列任務:
  • 輸入事件是否已啟用。
  • 輸入事件是否已鎖存。
  • 輸入事件的獨立點觸發是否已啟用。
  • 檢查輸入事件的觸發條件。
  • 檢查輸入事件的參與者及其狀態轉換行為。
Input Eventxx 視圖範例

事件定義

請參閱事件輸出標籤定義,瞭解您可使用事件輸出標籤設定的事件定義參數。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal