Connection 視圖

使用 Connection 定義控制器對裝置的行為:
  • 設定 RPI 率。 請參閱請求封包間隔以瞭解詳情。
  • 選擇 Unicast 或 Multicast 連線,以便在 EtherNet/IP 網路上使用。 請參閱單點傳播或多點播送連線以瞭解詳情。
  • 檢視連線故 Connection Fault。
    提示:
    若有連環故障,Connection Fault 區域會顯示錯誤代碼及描述,協助您進行模組的故障檢測。 請參閱 IO-Link Master 模組故障檢測以瞭解詳情。
  • 將該模組抑制。 請參閱模組抑制以瞭解詳情。
  • 設定當控制器處於 Run 模式時連線失敗的故障回應。
Connection 視圖範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal