IO-Link Master 模組故障檢測
您可利用以下方法對模組進行故障檢測:
- 使用模組狀態指示燈以故障檢測模組。 請參閱使用狀態指示燈進行故障檢測以瞭解詳情。
- 使用 Studio 5000 Logix Designer 應用程式。
使用 Studio 5000 Logix Designer 應用程式
檢查 Controller Organizer 以確認模組上是否有警告圖示。
控制器管理器中的警告圖示

若出現警告圖示,請開啟 Module Properties 並檢查狀態列,以識別故障類型。
狀態列中的故障訊息

若連線故障,請前往 Connection 視圖並檢查 Connection Fault 區域中的錯誤代碼。
含錯誤代碼的連線故障說明

錯誤代碼 | 行動 |
|---|---|
0x204 |
|
鍵控錯誤 | 前往 Device Information 檢視以確認實體模組合規或符合設定的識別碼。 若需詳細資訊,請參閱 Logix 5000 Control Systems Application Technique(出版品 LOGIX-AT001)的「電子鍵控」部分。 |
0x10 | 前往 Device Information 視圖並檢查韌體修訂版本與嚴重錯誤狀態。
|
如果通道故障,請前往 Channels → Chxx 視圖並選擇 Diagnostics,查看通道的診斷狀況。
具 CQ 短路故障之通道診斷範例

若出現 Time Sync 故障,請至 Device Diagnostics 對話方塊以檢查 Time Synchronization 狀態與 Grandmaster 時鐘識別碼。
未同步時間同步的裝置診斷範例

主時序源時脈識別碼必須與網路主時序源時脈識別碼相符。 此外,在轉接器 Device Diagnostics 對話方塊中檢查轉接器的 Time Synchronization 狀態。
意見提供