單點傳播或多點播送連線
在模組設定期間,您必須設定 Connection over EtherNet/IP 參數。 該組態選項會決定輸入資料透過網路廣播的方式。
IO-Link Master 模組採用以下其中一種方式廣播資料:
- 多點播送 - 多點播送連線會將一個傳送端的資訊同時送到多個接收端。 一個傳輸的各個副本會送到選擇的可能目的子集合。
- 單點傳播 - 單點傳播連線為網路上來源與目的地節點間的點對點傳送。 傳送資料會依模組的設定傳送到單一目的地控制器。
重要:
若您在高可用性系統中使用 ControlLogix 5580 控制器,則必須使用多點播送。
意見提供