Windowxx 視圖

Windowxx 顯示特定的模組視窗組態。
Windowxx 視圖範例
Windowxx 視圖包含以下參數:
參數
說明
Window Mode
顯示視窗設定的模式。
Output On Value
顯示定義視窗閾值一端的值。
根據圖 1,輸出 (如果與視窗關聯) 和
I.Window.In Window
標籤在此閾值處切換狀態。
Output Off Value
Output On Hysteresis
顯示要套用遲滯的 Output On Value 中的負補正。
Output Off Hysteresis
顯示要套用遲滯的 Output Off Value 中的負補正。
Outputs Controlled by this Window
Output00
決定此視窗是否控制指定的輸出。
Outputs Controlled by this Window
Output01
決定此視窗是否控制指定的輸出。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal