視窗比較器

模組上有四個視窗可用。各視窗均可用於偵測所選模式的輸入資料何時在設定的視窗範圍之外。您可將視窗與編碼器 (HSC 或 SSI) 及最多兩個模組輸出做連結。
下圖顯示視窗如何控制輸出行為的範例,使用 HSC Count 作為視窗的輸入資料來源。請參閱由視窗控制以瞭解詳情。視窗可以在不同的模式運作。
視窗行為範例
您可以設定視窗,針對 HSC 在以下列模式操作:
  • Count or scaled count
  • Frequency, instantaneous, scaled, or average
  • Acceleration, instantaneous, scaled, or average
  • Pulse Width, instantaneous or average
您可以設定視窗,針對 SSI 在以下列模式操作:
  • Data
下圖解釋如何判斷視窗來源是否在視窗中。
O.Windowxx.On < O.Windowxx.Off
O.Windowxx.On > O.Windowxx.Off
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal