Windows 視圖

Windows 顯示模組視窗組態的摘要。
Windows 視圖範例
Windows 視圖包含以下參數:
參數
說明
Window
顯示此組態適用的視窗數量。
Mode
顯示視窗運作的輸入標籤值。
Unit
顯示與視窗之設定模式有關的單位。
Output On Value
顯示定義視窗閾值一端的值。
根據圖 1,輸出 (如果與視窗關聯) 和
I.Window.In Window
標籤在此閾值處切換狀態。
Output Off Value
Output On Hysteresis
顯示要套用遲滯的 Output On Value 中的負補正。
Output Off Hysteresis
顯示要套用遲滯的 Output Off Value 中的負補正。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal