Events 視圖

Events 視圖顯示所有事件的組態值概要。您僅可在專案連線時執行特定任務。
只有在 Device definition 中選擇「Data with Events」連線類型時,才能使用此視圖。請參閱 裝置定義。
重要:
您無法在事件視圖上設定事件。此視圖中顯示的參數是唯讀。
您必須使用事件輸出標籤設定事件。請參閱事件輸出標籤定義以瞭解詳情。
Events 視圖範例
Events 視圖包含以下參數:
參數
說明
成員名稱
值
Event
此組態適用的事件編號。
—
—
Enable Event
顯示對應的事件啟動裝置是否作用中。當條件符合事件定義時即觸發事件。
EO.Eventxx.En
  • 0 = 事件觸發定義未啟用且當情況與定義相符時不會觸發事件
  • 1 = 事件觸發定義已啟用且當情況與定義相符時會觸發事件
Latch Event
顯示事件是否已鎖存,直到確認為止。
EO.Eventxx.LatchEvent
  • 0 = 事件未鎖存。新事件會覆寫舊事件。
  • 1 = 事件已鎖存。事件會鎖存直到被確認為止。在確認目前事件之前,不會回報新事件。記憶體緩衝區中最多可儲存四個新事件。當記憶體緩衝區已滿時,會遺失其他事件。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal