模組組態

在開始設定 I/O 模組之前,必須先為擁有 I/O 模組的 Logix 5000 控制器建立一個 Studio 5000 Logix Designer 應用程式專案。該專案包括模組的組態資料。
Studio 5000 Logix Designer 應用程式會在程式下載過程中將專案傳輸到擁有者控制器。然後在 EtherNet/IP 網路上將資料轉移到 I/O 模組。
I/O 模組在收到和應用組態資料後便可立即運作。
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal