搜尋
PointMax I/O 模組細節
模組組態
在開始設定 I/O 模組之前,必須先為擁有 I/O 模組的 Logix 5000 控制器建立一個 Studio 5000 Logix Designer 應用程式專案。該專案包括模組的組態資料。
Studio 5000 Logix Designer 應用程式會在程式下載過程中將專案傳輸到擁有者控制器。然後在 EtherNet/IP 網路上將資料轉移到 I/O 模組。
I/O 模組在收到和應用組態資料後便可立即運作。
5034-IF4IH 和 5034-IF4IHXT 詳細資訊
Overview 視圖
Device Information 視圖
Connection 視圖
Channels 視圖
Calibration 視圖
Time Synchronization 視圖
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請
提供您的意見
。
Normal