Connection 視圖

使用 Connection 定義控制器對裝置的行為:
  • 設定 RPI 率。請參閱請求封包間隔以瞭解詳情。
  • 選擇 Unicast 或 Multicast 連線,以便在 EtherNet/IP 網路上使用。請參閱單點傳播或多點播送連線以瞭解詳情。
  • 檢視連線故障的原因。
    提示: 若有連環故障,Connection Fault 區域會顯示錯誤代碼及描述,協助您進行模組的故障檢測。請參閱模組故障檢測以瞭解詳情。
  • 將該模組抑制。請參閱模組抑制以瞭解詳情。
  • 設定當控制器處於執行模式時連線失敗的故障回應。
  • 啟用或停用 Automatic Diagnostics。
    注意: 若您未啟用 Automatic Diagnostics,裝置不會將診斷發佈至 FactoryTalk Alarms and Events。
Connection 視圖範例
意見提供
關於這份文件有任何問題? 請提供您的意見 。
Normal